请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM33615工具/软件:
您好团队-
在我的 CCA 上、我安装了 TPSM33615 “F"版本“版本、可将 28V 转换为 5V。 我将 MODE/SYNC 引脚 11 连接到 VCC 以生成 FS=RT 1MHz、因为我认为我使用的是 RT 版本(“非 F“版本)。 可以接受 1MHz 的固定开关频率。 是否可以拥有 F RDNR 版本与连接到引脚 11 的 VCC 连接? 我确实注意到、使能/UVLO 引脚在 1MHz 上有很多噪声/偏差、即使它确实会在我的计算值下导通和关断(将 R 分频器用于 UVLO)。
谢谢!