This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33615:引脚 11 连接问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572731/tpsm33615-pin-11-connection-question

器件型号:TPSM33615


工具/软件:

您好团队-  

在我的 CCA 上、我安装了 TPSM33615 “F"版本“版本、可将 28V 转换为 5V。 我将 MODE/SYNC 引脚 11 连接到 VCC 以生成 FS=RT 1MHz、因为我认为我使用的是 RT 版本(“非 F“版本)。 可以接受 1MHz 的固定开关频率。 是否可以拥有 F RDNR 版本与连接到引脚 11 的 VCC 连接? 我确实注意到、使能/UVLO 引脚在 1MHz 上有很多噪声/偏差、即使它确实会在我的计算值下导通和关断(将 R 分频器用于 UVLO)。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    将此转接给相应的团队成员、请允许他们 24 小时进行审核和回复。  

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    在该器件的固定频率版本中、引脚 11 用作模式选择器或同步输入。 通过将引脚连接到标称 电压为 3.3V 的 VCC、将器件配置为在 FPWM 模式下运行(请参阅表 7-4)。

    您能分享原理图和布局吗?

    此致、

    Hardit Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在关闭此帖子由于不活动.

    谢谢、

    Hardit Singh