This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:USB-IF 认证 TEST.PROT.SNK.3 PD 与放大器;4.

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577567/tps65987ddk-usb-if-certification-test-pd-prot-snk-3-4

器件型号:TPS65987DDK


你好。

我们正在尝试 PD 在 GRL C2 上通过带 TPS65987DDK 的 USB-IF 认证

我们解决了大多数问题、但仍然有两个测试无法通过。  

TEST.SinkWaitCapTimer PD 截止日期 — 不完整:

根据我的理解、测试仪会发送硬复位、然后在 tTypeCSinkWaitCap 最小值 (310ms) 之前发送其源功能、然后 TPS65987DDK 不应该发送请求、而是无论如何发送。

TEST.SinkWaitCapTimer PD 超时 — 警告:

在这里、测试仪发送硬复位、然后不发送其供电能力。 TPS65987DDK 应在 620ms 后发送硬复位、但稍后会在 645ms 和 650ms 之间发送硬复位、从而在测试时发出警告。

此 zip 文件包含两个测试的结果: sinkwaitcaptimer.zip 

下面是 VIF 文件: test_vif.xml 

下面是 pjt 和 JSON 文件:   

TEST_17_10_25.pjt 

tps_json.json  

此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    json 文件未加载。  此外、在 pjt 中没有固件信息。  能否确认您使用的是 F907.14.14?

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我不知道为什么 json 文件不加载。

    我们使用 F907.14.20、 如此处所示。

    因为 F907.14.14 是 PD 3.0 版,所以无法再认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此解释看起来不正确。

    在这里、测试仪发送硬复位、然后不发送其供电功能。 TPS65987DDK 应在 620ms 后发送硬复位、但稍后会在 645ms 和 650ms 之间发送硬复位、从而发出测试警告。

    PD 控制器编程为等待大约 607ms。  我无法遵循显示超过 1 秒的跟踪日志。

    您能否向测试机构询问解释?

    此致、
    Chris