你好。
我们正在尝试 PD 在 GRL C2 上通过带 TPS65987DDK 的 USB-IF 认证
我们解决了大多数问题、但仍然有两个测试无法通过。
TEST.SinkWaitCapTimer PD 截止日期 — 不完整:
根据我的理解、测试仪会发送硬复位、然后在 tTypeCSinkWaitCap 最小值 (310ms) 之前发送其源功能、然后 TPS65987DDK 不应该发送请求、而是无论如何发送。
TEST.SinkWaitCapTimer PD 超时 — 警告:
在这里、测试仪发送硬复位、然后不发送其供电能力。 TPS65987DDK 应在 620ms 后发送硬复位、但稍后会在 645ms 和 650ms 之间发送硬复位、从而在测试时发出警告。
此 zip 文件包含两个测试的结果: sinkwaitcaptimer.zip
下面是 VIF 文件: test_vif.xml
下面是 pjt 和 JSON 文件:
tps_json.json
此致。