This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:运行

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25185, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577954/bq25185-operation

器件型号:BQ25185
主题中讨论的其他器件: BQ25616

我们非常喜欢在基于 GSM 的产品中使用带有电源路径功能的 THI 芯片。   问题我说 gm 可以在某些情况下采取 1.5A 脉冲 (< 1ms ),该芯片是否会直接从 VIN 提供该电源 (我们有控制输入电源到芯片,所以 1.5A 是没有问题),因为它有输入电源的电流限制?

最坏的情况是、VSYS 是否可以使用连接的电池(18650 锂离子)来补充此电压?

我们更希望能够在电池放电的情况下通过 VIN 供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    BQ25185 的输入电流限制 (ILIM) 可设置为高达 1.1A。 在 1.5A 负载脉冲期间、输入将提供 1.1A 电流、多余的电流将来自 SYS 电容器、导致 VSYS 下降。

    当 VSYS 下降到 VBSUP1 低于 VBAT 时、电池开始放电、以便为 SYS 负载供电。 如果在负载脉冲发生时电池深度放电(VBAT 低于 BUVLO 阈值)、BATFET 将保持关断状态、因此负载脉冲可能导致 SYS 崩溃。

    您可能需要考虑使用开关充电器、以便在负载瞬态期间仅通过输入支持 SYS。 我建议查看 BQ25616、这是一款独立(不支持 I2C,电阻器可配置)降压充电器。

    此致、

    Alec