Other Parts Discussed in Thread: BQ25185, BQ25616
主题中讨论的其他器件: BQ25616
我们非常喜欢在基于 GSM 的产品中使用带有电源路径功能的 THI 芯片。 问题我说 gm 可以在某些情况下采取 1.5A 脉冲 (< 1ms ),该芯片是否会直接从 VIN 提供该电源 (我们有控制输入电源到芯片,所以 1.5A 是没有问题),因为它有输入电源的电流限制?
最坏的情况是、VSYS 是否可以使用连接的电池(18650 锂离子)来补充此电压?
我们更希望能够在电池放电的情况下通过 VIN 供电。