This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3411R070:损耗计算

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575442/lmg3411r070-losses-calculation

器件型号:LMG3411R070


工具/软件:

大家好、我目前正在从事一个输出为 210W 的 LLC 电路工作。

我看到在 TI 网站上、您有一个用于计算开关损耗的 MATLAB 代码、但我尝试运行它却没有成功。

是否可以帮助您了解这些 GaNFET 在 200V VDS 下的开关能量图、Tcase = 100°C。

  • 开关能量[ESW (J)- Eon 和 Eoff ]与漏源电流间的关系图。
  • 开关能量[ESW (J)- Eon 和 Eoff GPIO]与外部栅极电阻间的关系图。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    能否提供有关您遇到的问题的更多详细信息?

    e2e.ti.com/.../LMGXX_2D00_GAN_2D00_LLC_2D00_CALC_2D00_VER_2D00_1.1-_2800_1_2900_.zip

    很遗憾、我们没有请求的曲线。 请给我一些时间在内部进行检查、看看我们是否可以提供这些价值观以及合理的时间表。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratik:

    唯一的问题是我无法计算 GaNFET 的开关损耗、并且我没有 MATLAB 来运行您发送给我的程序。

    您还需要哪些其他详细信息才能向我提供更多信息?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hen:

    对回来的延误表示歉意。 遗憾的是、我们没有这些值表、因为它是我们的第一代器件和非常旧的器件。 理想方法是从 TI.com 购买 EVM 并进行测试、或使用现有的数据表参数来估算应用的开关损耗。

    此致、

    Pratik A.