请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3411R070工具/软件:
大家好、我目前正在从事一个输出为 210W 的 LLC 电路工作。
我看到在 TI 网站上、您有一个用于计算开关损耗的 MATLAB 代码、但我尝试运行它却没有成功。
是否可以帮助您了解这些 GaNFET 在 200V VDS 下的开关能量图、Tcase = 100°C。
- 开关能量[ESW (J)- Eon 和 Eoff ]与漏源电流间的关系图。
- 开关能量[ESW (J)- Eon 和 Eoff GPIO]与外部栅极电阻间的关系图。
提前感谢。