工具/软件:
您好、
按照本主题中的讨论: TPS63900:超级电容器充电
我们使用超级电容器作为主要的储能元件。 它主要由太阳能充电、但也应使用主电池作为备用充电。
为此、我们使用以下电路(未显示超级电容器,但连接到 VCAP)、只要超级电容器应降至低于该阈值、该电路就会将超级电容器充电至 3V。 如果由太阳能充电、超级电容器电压也可能更高。 
您能否确认所示原理图是否正确?
但是、如果未插入备用电池(VBAT_IN 悬空)、电路也应该可用。 但现在我测量进入 TPS63900 VOUT 引脚的大反向电流、具体取决于 VCAP = 3.8V 时高达 23uA 的超级电容器电压。

这种行为是否正常? 能否避免反向电流流入 TPS63900?