This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:超级电容器充电、关断时反向电流阻断

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571977/tps63900-supercap-charging-reverse-current-blocking-in-shutdown

器件型号:TPS63900


工具/软件:

您好、

按照本主题中的讨论: TPS63900:超级电容器充电

我们使用超级电容器作为主要的储能元件。 它主要由太阳能充电、但也应使用主电池作为备用充电。

为此、我们使用以下电路(未显示超级电容器,但连接到 VCAP)、只要超级电容器应降至低于该阈值、该电路就会将超级电容器充电至 3V。 如果由太阳能充电、超级电容器电压也可能更高。

您能否确认所示原理图是否正确?



但是、如果未插入备用电池(VBAT_IN 悬空)、电路也应该可用。 但现在我测量进入 TPS63900 VOUT 引脚的大反向电流、具体取决于 VCAP = 3.8V 时高达 23uA 的超级电容器电压。


这种行为是否正常? 能否避免反向电流流入 TPS63900?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、

    您是否连接了用于此测试的主蓄电池? 是启用还是禁用器件?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    此测试未连接主蓄电池。 如上所述、我们希望设备在没有主电池的情况下也能正常工作。
    进行此测试时、TPS63900 的 EN 引脚被拉至高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、

    器件需要一些能量才能运行。 如果它无法从输入中汲取电流、它将从输出中汲取电流。 我希望器件将输入电压保持在一定水平、因此会进行开关操作。

    当没有主电池时、保持设备活动的原因是什么?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如我的帖子中所述、主电池不是运行设备所必需的。 超级电容器通常由太阳能充电。 主电池是可选的,如果我们的客户担心太阳能不会一直充足,可以使用。

    我知道 TPS63900 芯片需要一些能量才能运行。 但是、由于静态电流和关断电流在 nA 范围内 (75nA / 60nA)、因此我很惊讶地看到 VOUT 中存在如此大的漏电流。 如果我正确理解您、这是预期的反向电流、无法避免。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven、

    该设备的专家目前正处于公共假日。 我不确定这些值是否符合预期、但会从 VOUT 汲取一些电流、因为器件需要保持运行状态。 请预计下周结束时会有最终答案。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    我在 EVM 上进行了验证、观察到 Vout 引脚中存在类似漏电流。 我还检查了、如果将 EN 拉至低电平、当 Vout >= 2.8V 时、Vout 引脚的漏电流可降低至~10nA。 但是、如果偏置的 Vout 为 2.5V、则 Vout 引脚中仍然存在~μ A 1.7μA 漏电流。

    在您的应用中、未插入电池时、DCDC_EN 是否可以拉至低电平? 也就是说、当没有电池时、禁用器件可以显著减少流入 Vout 引脚的漏电流。  

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    感谢您的回答、这些结果与我的测量结果相符。 不幸的是,这意味着加班,我们使用的 LIC 超级电容器将被排空,从而损坏。 我们目前正在为此设计重新设计电源概念、因为 TPS63900 似乎不适合我们的需求。

    此致、

    Steven