请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV61070A尊敬的 TI 专家
TLV61070A 的 IQ_max 为 30 UA。 它只是芯片中的 IQ、对吧?
如果我想计算典型应用电路的静态功耗、是否需要计算反馈寄存器 R1 和 R2?
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.