This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200D1EVM:TPS92200D1EVM

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200D1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574307/tps92200d1evm-tps92200d1evm

器件型号:TPS92200D1EVM


工具/软件:

您好、

我们使用的是 TPS92200D1EVM、下面是我们的问题:

1) 我们可以看到 EVB 通过使 Rsense 为 0.2 欧姆来配置 495mA 电流。 我目前有 20 Ω 负载、电流随 EVM 的输入电压而线性增加、而不是恒定的 495mA。 这是预料之中的吗?

2) 我们有另一个并联到 EVB 输出的恒流源、恒流源的输出电流为 100mA。 采用这种配置时、I ex 负载时有凹痕的 600mA(20 欧姆) (考虑 EVB 的 500mA 和 CCS 的<xmt-block1> 100mA</xmt-block>)。 100mA。 但是、EVB 输出电流本身(如果已调整)、I mean 输出电流从 EVB (400mA 而不是 500mA) 降低、从而在负载处产生到 500mA 的总电流。

请告诉我、了解更多详细信息。

谢谢、

Kiran。 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran

    (1) 您施加的 Vin 电压是多少、您是否设置了电流限值?

    (2) 流经电流采样电阻的总电流。 总电流调节为 0.5A、因此来自 EVM 的电流降至 0.4A。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、您好!

    1) 我们没有在 EVB 上做任何更改, rsense 是 0.2 欧姆在船上。 我的输出端负载为 20 Ω、我尝试了 Vin-12V(电流为~μ A 550mA)|| Vin- 15V(电流为 705mA)|| Vin –18V (电流为 813mA)。 而我期望负载电流在输入电压变化时保持恒定。

    2) 因此、这意味着、R4 测量电流并在负载时将其调节至 500mA、从而 降低 LED 驱动器的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran

    是的、输出电流应在 Vin 范围内保持恒定;您如何测量电流? 您是否测量了 FB 的电压? VFB 应恒定为 0.1V。

    LED 驱动器调节 Vfb=VREF、总 Iout=Vfb/Rsense (Rsense=Iout 0.2Ω、= 0.1V);总 Vref 是流经 Rsense (R3+R2) 的电流。

    您能分享一下您的终端设备是什么吗?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在 LED 驱动器的输出端连接了一个 20 欧姆的电阻负载。 负载端和源极端的 I 测量电流;该电流随 VIN 线性增加。

    我尚未在评估板上测量 VFB。  

    我的电流预期是、随着输入电压和负载的变化、输出电流应固定在 495mA(考虑到 0.2Rsense)、但这并没有发生。

    谢谢、

    Kiran。 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran

    对于不同的输入电压和负载、输出电流应固定在 495mA(考虑 0.2 Rsense)-这应该是预期的。

    您能分享一些波形吗? 比如 Vin、VFB、SW?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请查看以下波形:

    VIN(蓝色)与 SW(黄色):

     

    VIN(蓝色)与 FB(黄色)间的关系:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran

    原理图如下所示。

    您将什么信号应用于 TP7 (DIM)? 从波形可以看出、已应用 PWM 调光、调光频率为 200Hz。 您能分享这个波形吗?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我们使用的原理图。 DIM 引脚、我们提供来自函数发生器的 200Hz 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran

    您能否检查当 100%占空比时,输出电流是否会被调节为目标值,并且不会受 VIN 变化的影响?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果占空比为 100%、结果也保持不变、输出电流与 Vin 呈线性关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran

    找到 TPS92200EVM 并进行检查。

    谢谢、此致。