Other Parts Discussed in Thread: TPS92200D1EVM
工具/软件:
您好、
我们使用的是 TPS92200D1EVM、下面是我们的问题:
1) 我们可以看到 EVB 通过使 Rsense 为 0.2 欧姆来配置 495mA 电流。 我目前有 20 Ω 负载、电流随 EVM 的输入电压而线性增加、而不是恒定的 495mA。 这是预料之中的吗?
2) 我们有另一个并联到 EVB 输出的恒流源、恒流源的输出电流为 100mA。 采用这种配置时、I ex 负载时有凹痕的 600mA(20 欧姆) (考虑 EVB 的 500mA 和 CCS 的<xmt-block1> 100mA</xmt-block>)。 100mA。 但是、EVB 输出电流本身(如果已调整)、I mean 输出电流从 EVB (400mA 而不是 500mA) 降低、从而在负载处产生到 500mA 的总电流。
请告诉我、了解更多详细信息。
谢谢、
Kiran。 A