This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010276:TIDA-010276 能够处理 48V/30A 峰值电流

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010276, TPS7B81, LM317HV, LMR38010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577801/tida-010276-is-tida-010276-is-capable-of-dealing-48v-30a-peak-current

器件型号:TIDA-010276
Thread 中讨论的其他器件: TPS7B81LM317HVLMR38010

您好、

我正在设计 BLDC 电机控制器 基于 TIDA-010276 参考设计 。 但此设计是针对的 36V 工作电压 、用户指南中的表 1.1 表明它可以运行到 48V

但是、我注意到该设计使用了 TPS7B81 LDO 、它具有 最大输入电压额定值为 40V 。 该稳压器是否仍适用于 48V 工作、或者是否应替换为更高电压的器件(如) LM317HV 、它支持高达 48V 的输入?

我的第二个问题是 微控制器
CAN C2000 MCU 在本设计中、可替换为 STM32 系列 MCU 驱动技术有何优势? 如果有、是否有 参考设计或应用手册 数据表进行了演示 LMG3100 GaN 驱动器 带 STM32 控制器?

最后、请您提出其他建议 基于 GaN FET 的 BLDC 电机控制器参考设计 适合 48V/30A 结果呢?

提前感谢您的指导。

此致、

Ibny Iamail

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ibny :

    TIDA-010276 可支持 48V/30V 应用。 TPS7B81 的输入为来自 LMR38010 (DC/DC) 的 5V。 它不直接连接到直流母线。

    我们有板载连接器可使用 C2000 LaunchPad。 它可以替换为其他 MCU、但我们没有基准。

    BR

    Jim