Thread 中讨论的其他器件: TPS7B81、 LM317HV、 LMR38010
您好、
我正在设计 BLDC 电机控制器 基于 TIDA-010276 参考设计 。 但此设计是针对的 36V 工作电压 、用户指南中的表 1.1 表明它可以运行到 48V 。
但是、我注意到该设计使用了 TPS7B81 LDO 、它具有 最大输入电压额定值为 40V 。 该稳压器是否仍适用于 48V 工作、或者是否应替换为更高电压的器件(如) LM317HV 、它支持高达 48V 的输入?
我的第二个问题是 微控制器 :
CAN C2000 MCU 在本设计中、可替换为 STM32 系列 MCU 驱动技术有何优势? 如果有、是否有 参考设计或应用手册 数据表进行了演示 LMG3100 GaN 驱动器 带 STM32 控制器?
最后、请您提出其他建议 基于 GaN FET 的 BLDC 电机控制器参考设计 适合 48V/30A 结果呢?
提前感谢您的指导。
此致、
Ibny Iamail