主题: LM74502 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
是否可以将 LM5066I 用于 32V 电池充电/放电系统?
充电电流小于 5 安培
放电 10A。
谢谢
H. E.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
是否可以将 LM5066I 用于 32V 电池充电/放电系统?
充电电流小于 5 安培
放电 10A。
谢谢
H. E.
我忘记提到、我们还想检测输入和输出端的电流/电压。 LM5066i 中的 SMBus 提供所有反馈。 我将使用与 LM74502 类似的配置 LM5006i、并搭配两个外部 MOSFET。 我使用 TI 提供的电子表格来配置器件。 它在 PSPICE 中运行良好。 现在我只有一个问题:
上电时、如果器件不存在输入电压、系统的 CPU 如何知道存在电池或直流电源? VAUX 引脚是否为内部 ADC 和 I2C 接口供电? 数据表仅指定了 VAUX 引脚的电压范围。 它需要多少安培才能正常工作?
谢谢
Horacio