This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:LM5177 设计工具

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574823/lm5066i-lm5177-design-tools

器件型号:LM5066I
主题: LM74502 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

是否可以将 LM5066I 用于 32V 电池充电/放电系统?

充电电流小于 5 安培

放电 10A。

谢谢

H. E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 请详细说明您的系统用例和要求。 为何要在此处使用热插拔控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    系统可以使用直流电源或电池电源运行、任何一个都可以为外部负载供电。 用户可以随时取出电池。 如果有直流电源、并且电池需要充电、则系统也会为电池充电。

    我查看了 TI 的一份应用手册、其中介绍了此类应用中的双向电子保险丝。 我们需要监测放大器和电压。 电子保险丝提供了一种非常紧凑的解决方案。

    谢谢

    Horacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 LM74502。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记提到、我们还想检测输入和输出端的电流/电压。 LM5066i 中的 SMBus 提供所有反馈。 我将使用与 LM74502 类似的配置 LM5006i、并搭配两个外部 MOSFET。 我使用 TI 提供的电子表格来配置器件。 它在 PSPICE 中运行良好。 现在我只有一个问题:

    上电时、如果器件不存在输入电压、系统的 CPU 如何知道存在电池或直流电源? VAUX 引脚是否为内部 ADC 和 I2C 接口供电? 数据表仅指定了 VAUX 引脚的电压范围。 它需要多少安培才能正常工作?

    谢谢

    Horacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VAUX 引脚是否为内部 ADC 和 I2C 接口供电?

    否、 内部 ADC 和 I2C 接口由 VDD 和 VREF 电压供电。 VDD 和 VREF 电压由器件内部的 VIN 引脚电压生成。  

    如果器件上不存在输入电压、则在上电时

    如果输入电压不存在、器件和 PMBus 部分将不会上电。