请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65130大家好、我设计了一个订购的电路板、现在已经对其中的几个电路板进行了测试。 它是一个智能手表,我试图为我的 AMOLED 屏幕供电,所以我需要+4.6v 和–2.4V 输出。 4.6V 输出的工作电压符合预期、但我不会得到–2.4V、而是得到–15V、我不明白为什么? 我已经在此处添加了我的原理图、可以查看其中包含电阻器和电容器的值。 我注意到、VREF 处的电压是 0.0v、而不是 1.213、就像文档中所说的那样。 什么会导致这种情况或那是一个红色的鲱鱼?