This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:获得–15V 而不是–2.4V 电压、请提供帮助

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577806/tps65130-getting--15v-instead-of--2-4v-please-help

器件型号:TPS65130


大家好、我设计了一个订购的电路板、现在已经对其中的几个电路板进行了测试。 它是一个智能手表,我试图为我的 AMOLED 屏幕供电,所以我需要+4.6v 和–2.4V 输出。 4.6V 输出的工作电压符合预期、但我不会得到–2.4V、而是得到–15V、我不明白为什么? 我已经在此处添加了我的原理图、可以查看其中包含电阻器和电容器的值。 我注意到、VREF 处的电压是 0.0v、而不是 1.213、就像文档中所说的那样。 什么会导致这种情况或那是一个红色的鲱鱼?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我图中的 100 Ω 电阻 R1 导致电压从 3.3V 降至 2.5V、因此 ENP、PSP、ENN、PSN 未开启。 我完全移除 100 Ω 电阻器、然后输出–2.4V。 但是、在我连接屏幕后、电压便变为–1.2V。 一旦我连接/断开屏幕、电压就会在–2.4V 和–1.2V 之间变化。 此外、当输出–1.2V 时、VREF 降至 0.26V、FBn 为 0.0v。 什么会导致这种情况发生?