This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:需要功率级、输入电压 24V、输出电压+/–15V

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574023/tps7a39-need-a-power-stage-vin-24v-vout--15v

器件型号:TPS7A39


工具/软件:

您好先生

我们需要一个输入电压为 24V、输出电压+–15V 的功率级

TPS7A39 是合适的解决方案吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    TPS7A39 无法将正输入转换为负输出。 TPS7A39 有两个输入、其中一个输入必须比负输出更大。 但是的、这适用于 VOUTP=+15V 的情况。

    如果您同时需要+15V 和–15V 电压轨、这是一个不错的芯片。 如果您需要将 24V 转换为任何低于 0V 的电压、则不是这样。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Gregory Thompson

    TI 有解决方案可以实现以下查询?

    输入电压 24V、输出电压+–15V

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您是否需要一个能够同时输出+15V 和–15V 电压的器件、或者一个能够输出–15V 至+15V 电压范围内的任何器件?

    当 VIN=24V 时、LDO 无法输出小于 0V 的电压。

    我认为这里有一种使用降压转换器将正输入 反相为负输出的方法、可以使用反相降压/升压 转换器(修订版 B)、但我必须将其重定向到开关转换器团队以获得更多支持。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Gregory  

    需要一个可以同时输出+15V 和–15V 的器件

    2.离散解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    如果您需要同时输出+15V 和–15V 电压、则 TPS7A39 是最好的 LDO、但需要另一个负电压大于–15V 的电源轨。

    是否有负电源轨可用?

    您能解释一下关于分立式解决方案的问题吗?

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Gregory Thompson

    使用两个器件来实现该功能?

    Vin:24V、Vout:+15V

    Vin:24V、Vout:–15V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您无法使用 LDO 实现 Vin:24V、Vout:–15V、则需要不同类型的器件来实现。

    我会将这个问题重定向到开关转换器产品、以获取有关如何实现 反相转换器的建议吗?

    此致、

    Gregory Thompson