工具/软件:
您好先生
我们需要一个输入电压为 24V、输出电压+–15V 的功率级
TPS7A39 是合适的解决方案吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Chen:
您是否需要一个能够同时输出+15V 和–15V 电压的器件、或者一个能够输出–15V 至+15V 电压范围内的任何器件?
当 VIN=24V 时、LDO 无法输出小于 0V 的电压。
我认为这里有一种使用降压转换器将正输入 反相为负输出的方法、可以使用反相降压/升压 转换器(修订版 B)、但我必须将其重定向到开关转换器团队以获得更多支持。
此致、
Gregory Thompson