This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:在运行时更改热敏电阻状态

Guru**** 2589085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575790/bq40z80-changing-thermistor-status-while-running

产品型号:BQ40Z80


工具/软件:

第一件事,请不要告诉我,这是一个坏主意。 我了解造成的问题。

在某些电池组中、我们遇到了问题、其中一个热敏电阻在焊接到焊盘的位置断开连接。 发生这种情况时、保险丝会熔断。 我们的现场有很多电池、这是我们的#1 返回故障。 我们的固件将读取 PFAlert() 以查看是否发生故障、如果我们想要更改 Data Flash、Configuration、Temperature Enable 和禁用发生故障的热敏电阻、 我们有热敏电阻开路延迟寄存器允许的时间。

电池组中有 2 个热敏电阻、安全性不会受到影响。  

bq 是否会动态从 Temperature Enable 中读取新值、或者我们是否需要采取某种措施强制它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设这是同一个热敏电阻、它应该会动态读取新的温度。