请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
产品型号:BQ40Z80工具/软件:
第一件事,请不要告诉我,这是一个坏主意。 我了解造成的问题。
在某些电池组中、我们遇到了问题、其中一个热敏电阻在焊接到焊盘的位置断开连接。 发生这种情况时、保险丝会熔断。 我们的现场有很多电池、这是我们的#1 返回故障。 我们的固件将读取 PFAlert() 以查看是否发生故障、如果我们想要更改 Data Flash、Configuration、Temperature Enable 和禁用发生故障的热敏电阻、 我们有热敏电阻开路延迟寄存器允许的时间。
电池组中有 2 个热敏电阻、安全性不会受到影响。
bq 是否会动态从 Temperature Enable 中读取新值、或者我们是否需要采取某种措施强制它?