This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:SBS 命令问题

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575687/bq40z80-sbs-command-issue

产品型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户遇到了如下 SBS 命令问题、请帮助进行分析。 谢谢。

‑BQ40Z80 的 SBS 命令 0x44 (ManufacturerBlockAccess) 是否有任何 1 μ s 之前的条件? 是否需要先在某处启用该命令? 目前、我们遇到了一个问题:当 BQ40Z80 首次通电时、发送 0x44 命令不会收到响应、而其他命令正常通信。 必须首先将 0x44 命令连接到 EV2400、然后需要使用主机 PC 的 Battery Management Studio 进行扫描、然后才能正常通信。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    此命令的工作方式应与其他命令类似。 他们是否能够通过 BQstudio 使用此命令?

    -米格尔