请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
产品型号:BQ40Z80主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO
工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户遇到了如下 SBS 命令问题、请帮助进行分析。 谢谢。
‑BQ40Z80 的 SBS 命令 0x44 (ManufacturerBlockAccess) 是否有任何 1 μ s 之前的条件? 是否需要先在某处启用该命令? 目前、我们遇到了一个问题:当 BQ40Z80 首次通电时、发送 0x44 命令不会收到响应、而其他命令正常通信。 必须首先将 0x44 命令连接到 EV2400、然后需要使用主机 PC 的 Battery Management Studio 进行扫描、然后才能正常通信。
此致、
Ryker