工具/软件:
我目前正在使用 MOLICK INR-217000-P45B 和 BQ40Z80EVM-020 校准 6S1P 电池组。
遗憾的是、在进行校准时、我会看到电芯 1 和电芯 2-6 之间存在 475mV 的差异。
我已尝试通过 CALIBRATION 选项卡进行校准、使用 DMM 在外部测量电芯、并输入电芯 1 (4106mV)、VC6-PACK (24640mV) 和 VSS (24260mV) 的值。
遗憾的是、校准后电量监测计的读数为 27143mV(比实际值高 3V)、寄存器中的电芯电压为电芯 1:3681mV、电芯 2-6:4102mV。
电芯 1、2、3、4、5 的外部读数 6 全部平衡为 4106mV。
未使用电芯 7。 我已经使用跳线设置和数据存储器来确保不使用 VC7SENSE、VC7EN、CB7EN 选项。
我还尝试使用 Advanced Comm SMB 通过以下步骤进行校准:
- 启用校准 (CAL_EN 或将字写入 0x00、0x002D)
- 在 ManufacturerBlock Access 上开始流式传输 ADC/CC 数据(将字写入 0x00、0xF081)
- 在 ManufacturerBlockAccess 上读取数据(读取块 0x23)
- 执行多次并使用脚本获取平均值
这似乎确实带来了更好的增益、但最终、Cell 1 和 Cell 2-6 之间仍然存在这种差异。
您是否有关于导致此问题的原因的任何信息? 我是否可以修改任何偏移或每个电芯配置?
我希望有任何关于这一问题的根源的推理!
我正在尝试使用 GPCPackager 执行 Relax -> discharge -> Relax 来获取 ChemID、因此我尚未对该代码进行编程、也没有执行 IT Track。
谢谢