This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HTC100-Q1:需要 KCL 与 RILIM 曲线

Guru**** 2593910 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569331/tps1htc100-q1-kcl-vs-rilim-curve-is-required

器件型号:TPS1HTC100-Q1


工具/软件:

您好的团队、

是否可以创建 KCL 与 RILIM 的曲线? 用户无法根据 RILIM 估算 KCL 值、因为下面仅存在这些参数。 这一点至关重要、因为用户无法估算电流限制的确切值。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    我正在检查这个,我会回来给你。

    谢谢、

    Rishika Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    请参阅以下 E2E:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397429/tps1hb50-q1-questions-about-current-limit 

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    感谢您的回答。 计算器似乎很有用、但 TPS1HTC100-Q1 未在 Excel 工作表中列出。 如果我们有 TPS1HTC100-Q1 的计算器、请核对一下。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    很抱歉、混淆;请参阅该 E2E 中的最小/最大 KCL 计算值、但不要参阅计算值、因为此器件没有计算值。  

    让我查看更多信息。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    感谢您的答复。 这些公式需要 RILIM 和 ICL 来计算 KCL 值。 我的客户想在不知道 RILIM 和 KCL 的情况下知道 ICL 值。

    请检查我们是否有 TPS1HTC100-Q1 的计算器。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    我是否可以知道我的问题有任何最新情况?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    使用特定电阻器的最小/最大电流值、您可以计算最小/最大 KCL 值。 这些值近似呈线性、因此线性插值可得到以下公式、可用于计算器件限定范围 (10kΩ、–50kΩ) 内电流值的 KCL。

    KCL = 1.3 x ILIM + 46

    然后、可以使用以下公式来确定 RILIM。

    RILIM = KCL/ILIM

    谢谢、
    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    我很抱歉在提出已解决的问题后提出问题。

    根据您与我分享的公式、当 RILIM 为 25k Ω 时、ILIM 为 1.94A。 但在查看数据表时、会有一些差异。 这些差异是如何产生的?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    不用担心!

    这可能是由于 工艺、电压、温度以及 KCL 的变化而导致的。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    感谢您的回答! 我知道这种变化是半导体工艺引起的。

    此致、

    山本俊介