This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:描述问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25756EVM, BQ25690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580118/bq25756-dessign-questions

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他部件:BQ25690

大家好、我们正在开发一款产品、需要在 2A 电流下使用 12V 电源为 3 节串联电池充电、当器件离开充电站时、我们需要将电池电压升至 24V 1.5A 来为外部负载供电。 为此、我们选择了 BQ25756、因为它具有特性并且能够使用 I2C 更改充电参数。  

由于这是我们第一个使用双向全桥拓扑的设计、考虑到我们不同的工作条件、我们对设计过程提出了一些问题。  

数据表中介绍了充电应用的设计过程。 但是、我们找不到任何解释反向输出或升压功能设计验证的示例或应用手册。  

我们了解 IC 在 MOSFET 选择、电感器最大值和工作模式方面的限制。 它的大多数安全功能将被电池电量监测计所取代、因此我们只需要它来充电和升压输出。  

我们可以获取任何有关设计的资源吗? 很抱歉、如果之前询问过此问题、我们已进行检查、但未找到任何问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marcos、

    我们有这个有关 BQ2575X 系列器件反向模式的常见问题解答页面:

    对于反向模式、设计正向模式就足够了。 反向模式通过 I2C 进行控制、无需额外考虑太多。 所有反向模式设置均可通过 I2C 进行配置。 我认为我们没有任何专门关于反向模式的应用手册或参考设计、但 我们有此应用手册介绍了使用其他版本器件的备份应用:

    这里应该会解释如何使用反向模式特性的理论。 自动反向不是 BQ25756 上的一项功能、但通过设置 EN_REV=1、可以进入反向模式。 由于 EVM 支持双向性、因此查看 BQ25756EVM 用户指南以获取原理图和布局图像可能也会有所帮助。

    我在此主题中介绍了器件反向模式所需的设置:

    我还要提一下 BQ25690、该器件目前处于预发布状态。 由于它是集成式 FET、因此它可能更适合功率级别并且更易于设计。

    如果您对如何使用反向模式有任何其他具体问题、我也可以提供指导。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、感谢您的快速回答! 我非常感谢。 我将研究您提供的所有材料并开始我们的设计。 如果我对此设计有任何其他问题、可以继续此主题吗、或者我应该开始新的主题吗?

    关于 BQ25690 是的、我看到了它、我认为这将是我们用例的很好的替代方案、但是我们有点赶时间、因为我们的客户明年 2 月需要此产品。 我们会在官方发布时将其置于雷达中、看看我们能否过渡到雷达上。

    出于好奇心、是否可以获取一些 BQ25690 并直接将其发送到 JLCPCB(或任何其他)之类的装配厂? 我看到它缺货, MOQ 是 1000 设备,我们现在不需要。

    谢谢!
    马科斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marcos、

    如果我对此设计有任何其他问题、可以继续此主题还是应该开始新主题?

    任何一个都有效。 但线程会在一定时间后自动锁定。 “我不知道你在胡说什么。“

    出于好奇、是否可以获取一些 BQ25690 并将其直接发送到 JLCPCB(或任何其他)之类的装配厂? 我看到它已经缺货了、MOQ 是 1000 设备、我们现在不需要。

    我认为现在不可能这样做。 它上周刚刚推出、所以我们没有太多库存。 我相信、它几乎可以提前订购。

    此致、
    Michael