主题中讨论的其他部件:、 BQ25690
大家好、我们正在开发一款产品、需要在 2A 电流下使用 12V 电源为 3 节串联电池充电、当器件离开充电站时、我们需要将电池电压升至 24V 1.5A 来为外部负载供电。 为此、我们选择了 BQ25756、因为它具有特性并且能够使用 I2C 更改充电参数。
由于这是我们第一个使用双向全桥拓扑的设计、考虑到我们不同的工作条件、我们对设计过程提出了一些问题。
数据表中介绍了充电应用的设计过程。 但是、我们找不到任何解释反向输出或升压功能设计验证的示例或应用手册。
我们了解 IC 在 MOSFET 选择、电感器最大值和工作模式方面的限制。 它的大多数安全功能将被电池电量监测计所取代、因此我们只需要它来充电和升压输出。
我们可以获取任何有关设计的资源吗? 很抱歉、如果之前询问过此问题、我们已进行检查、但未找到任何问题。