This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27320:BQ27320

Guru**** 2594620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578858/bq27320-bq27320

器件型号:BQ27320


大家好、我叫长谷川、
我正在设计一款配备 BQ27320 的企业用手持终端。
我对 BQ27320 数据表有疑问。

1.关于覆盖记忆的完全充电容量的条件。
是否仅在满足规格 1.1.3 中所述的学习条件时才覆盖所记忆的满电荷容量?

2.关于保留 Design Capacity 值的设置。
是否始终可以保留学习的完全充电容量作为 Design Capacity 值?
(是否可以对其进行配置以便不进行容量学习?)

3.关于容量学习后重写值。
在进行容量学习后、是否有办法将学习的满电荷容量重置为 Design Capacity 值?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队成员、并将 在可能的情况下与工程师进行审查和跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好?x5、

    1. 是的。 在较高的电平时、需要达到 EVDx 阈值
    2. 我不认为是这样、但您尝试将 EDVx 再次保留值设置为不现实的值、因此电量监测计永远不会达到该值、所以它永远不会更新 FCC。
    3. 您可以再次重做学习循环。

    -米格尔