请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27320大家好、我叫长谷川、
我正在设计一款配备 BQ27320 的企业用手持终端。
我对 BQ27320 数据表有疑问。
1.关于覆盖记忆的完全充电容量的条件。
是否仅在满足规格 1.1.3 中所述的学习条件时才覆盖所记忆的满电荷容量?
2.关于保留 Design Capacity 值的设置。
是否始终可以保留学习的完全充电容量作为 Design Capacity 值?
(是否可以对其进行配置以便不进行容量学习?)
3.关于容量学习后重写值。
在进行容量学习后、是否有办法将学习的满电荷容量重置为 Design Capacity 值?
提前感谢您。