请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21551大家好!
我正在设计一款大功率电机控制器、该控制器需要驱动多个具有高栅极电荷要求的并联 MOSFET。 我需要提高栅极驱动电流能力、我将评估三种方法:
- 使用单个高电流栅极驱动器 IC
- 并联多个栅 极驱动器 IC 和每个驱动器的单个栅极电阻器
- 使用标准栅极驱动器、后跟分立式图腾柱电流缓冲器(使用互补 BJT 或 MOSFET)
我的顾虑:
- 单个高电流驱动器:在单个封装中实现有限的可用性、成本和热管理
- 并联栅极驱动器:由于时序不匹配、电流共享不平衡而可能导致驱动器之间出现击穿
- 图腾柱缓冲器:额外传播延迟、潜在振荡、复杂性
问题:
- 在工业/汽车应用中、哪种最可靠的高电流栅极驱动方法?
- 如果是并联栅极驱动器、哪些设计注意事项可以确保适当的电流共享并防止跨导?
- 最安全的方法是什么? 是否建议并联栅极驱动器?
此致