请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4800-Q1我们正在设计一个医疗系统、其中流入系统的电流应限制在 14A 和 16A(绝对最大值)之间。 tps4800-Q1 的数据表对 ISCP 级别的容差不太清楚。 数据表提示我们可以改进容差、但我们无法正确计算该电流限值。
您能否提供系统中容差的更多信息(例如比较器偏移容差和增益容差)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在设计一个医疗系统、其中流入系统的电流应限制在 14A 和 16A(绝对最大值)之间。 tps4800-Q1 的数据表对 ISCP 级别的容差不太清楚。 数据表提示我们可以改进容差、但我们无法正确计算该电流限值。
您能否提供系统中容差的更多信息(例如比较器偏移容差和增益容差)