This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4800-Q1:TPS4800-Q1 过流保护容差

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4800-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579917/tps4800-q1-tps4800-q1-over-current-protection-tollerance

器件型号:TPS4800-Q1


我们正在设计一个医疗系统、其中流入系统的电流应限制在 14A 和 16A(绝对最大值)之间。  tps4800-Q1 的数据表对 ISCP 级别的容差不太清楚。 数据表提示我们可以改进容差、但我们无法正确计算该电流限值。

您能否提供系统中容差的更多信息(例如比较器偏移容差和增益容差)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeroen:

    数据表中提供了 ISCP 的唯一容差:

    I 短路保护容差应能够根据 SCP 阈值(即 SNS 电阻器上的压降)来确定

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格