This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951 Vout 通过指定的变压器匝数和 Vin 提供支持

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575441/ucc28951-ucc28951-vout-support-by-specified-transformer-turn-and-vin

器件型号:UCC28951


工具/软件:

您好、

TI UCC28951 是否可以使用使用中心抽头次级绕组的变压器支持 4Vout? 主要:上中心抽头:下中心抽头=8 Turns:1 Turns:“""""Vin:“:40Vdc""“40Vdc""时“时为“为 1“ 1 Turns“ Turns?
如何证明这种支持? 它可以通过变压器将相移调整使这个 4Vout 保持在 40Vindc 吗?
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    是否计划在次级整流器或同步整流器中使用二极管整流器? 根据给定的详细信息、对于 40V 输入、次级变压器绕组将为 5V。 如果使用二极管整流器、则二极管整流器的正向压降将降低输出端的可用电压。 如果正向压降足够高、则转换器可能会在稳定状态下以 90-100%的占空比运行、这可能会导致线路和负载调节以及瞬态性能出现问题。

    另外、请告知我转换器的输出功率等级。

    此致、
    Deepak K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我使用 同步整流器。 Pout 为 4V/130A。 布局限制而导致的。 我的中心抽头变压器匝数将从 8:1:1 更新到 16:1:1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的刘德华:

    使用 16:1:1 变压器比率可能不是一个好主意。 根据此变压器比、变压器在 40V 输入下的次级电压可能低于 4V、并且可能无法调节到 4V。 鉴于输出电流很高、您能告诉我、您是否也计划在次级侧使用倍流器?

    此致、

    Deepak K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、您能分享一下您的电子邮件地址、以便可以与您分享更多变压器信息吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    请向我发送一个朋友的请求。

    此致、
    Deepak K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已发送、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我把变压器结构交给您。 请发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭该线程、因为正在内部寻址查询