请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951工具/软件:
您好、
TI UCC28951 是否可以使用使用中心抽头次级绕组的变压器支持 4Vout? 主要:上中心抽头:下中心抽头=8 Turns:1 Turns:“""""Vin:“:40Vdc""“40Vdc""时“时为“为 1“ 1 Turns“ Turns?
如何证明这种支持? 它可以通过变压器将相移调整使这个 4Vout 保持在 40Vindc 吗?
谢谢