主题中讨论的其他器件:LMG3100R044、
工具/软件:
请分享输入电流与频率间的关系图、谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
请分享输入电流与频率间的关系图、谢谢
尊敬的 Sundar:
感谢您的联系。
您可以根据以下公式进行计算:
IVDD = Ivddq + Fsw*k + Qg * Fsw*D
数据表中提供;
IVDD = 10mA、Ivddq = 0.17mA、Fsw = 500kHz、Qg = 7.3nC、D=50%、 我们可以计算 K
k = 14.01*10^–9A/Hz
然后、使用公式中的常量 k、可以针对不同 fsw 计算 IVDD。
此致、
Pratik A.
尊敬的 Sundar:
这种 GaN IC 没有 ZCD(零电流检测)选项。 为了在外部执行此操作、您需要使用 LLC 或 SRC 等谐振转换器拓扑、并添加零电流检测电路来检测电流变为零的瞬间。
此致、
Pratik A.