This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100R017:需要输入电流 (ICC) 与频率间的关系图

Guru**** 2595580 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3100R044, LMG3100R017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573262/lmg3100r017-need-input-current-icc-vs-frequency-graph

器件型号:LMG3100R017
主题中讨论的其他器件:LMG3100R044

工具/软件:

请分享输入电流与频率间的关系图、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:

    感谢您的联系。

    您可以根据以下公式进行计算:

    IVDD = Ivddq + Fsw*k + Qg * Fsw*D

    数据表中提供;

    IVDD = 10mA、Ivddq = 0.17mA、Fsw = 500kHz、Qg = 7.3nC、D=50%、 我们可以计算 K

    k = 14.01*10^–9A/Hz

    然后、使用公式中的常量 k、可以针对不同 fsw 计算 IVDD。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratik:

    感谢您分享此信息。

    我还有一个问题:在这个 MOSFET 中、我们如何使用零电流开关 (ZCS) 选项? 需要如何对其进行配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:

    这种 GaN IC 没有 ZCD(零电流检测)选项。 为了在外部执行此操作、您需要使用 LLC 或 SRC 等谐振转换器拓扑、并添加零电流检测电路来检测电流变为零的瞬间。  

    对于 基于电流的 ZCD:
    1. 电流检测: 将一个低值检测电阻与 GaN 器件的电源线串联、以尽可能减少导通损耗、例如 10mΩ 电阻。
    2. 偏置电压: 根据 OSTI.gov、向检测电阻的一侧施加偏置电压、以确保检测到的信号始终为正、无论电流方向如何。
    3. 放大: 需要使用高带宽放大器将检测电阻器上的小压降放大为易于处理的信号。
    4. 比较: 将放大后的信号连接到高速比较器、高速比较器将在电流过零时输出数字信号。
    5. 数字输出: 比较器的输出通常路由到数字隔离器、然后路由到 微处理器 以进行进一步控制。  

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratik:

    感谢您分享信息。

    您能解释一下如何计算 K 值吗?
    在我的案例中、 ID  为 35A、频率为 3MHz 和 1MHz、占空比 (D) 为 50%。
    如何计算 Qg  和 K 为什么呢?

    此致、

    Sundar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:  

    Qg 根据数据表固定为 7.3nC、k 是常数 = 14.01*10^–9A/Hz。

    现在对于不同的 Fsw 和 D、您可以计算 Ivd、因为 Ivddq 也是常数。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pratik  

     LMG3100R017 的 Qg 为 20-29nC 而非 7.3nC、对于器件 、LMG3100R044 Qg 为 7.3nC、对吧?  请找到附件供您参考、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:

    对任何混淆表示歉意。 数据表值将是正确的。

    此致、

    Pratik A.