This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM65645:Webench 效率图

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM65645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578463/lm65645-webench-efficiency-chart

器件型号:LM65645


尊敬的团队:

我的客户使用 Webench 为 LM65645 的应用电路设计、如以下条件所示。

输入:直流 10 V - 33 V
输出:在 2.5A 时为 4V
温度:60°C
频率:2.2MHz
 
 webench.ti.com/.../SDP.cgi
 
他们在效率图表中看到、IOU<0.75A 时的效率下降、对于 Vin=21.5V 和 Vin=33V、效率非常低。

image.png

不过、 LM65645 的数据表展示出更高的效率

image.png

静脉如果、在数据表条件下、当 2.2MHz 时、L1 从 1.5uH 更改为 2.2uF /13.2m Ω、效率图 Vin=21.5V、Vin = 33V 在高负载下仍下降、并且仍低于数据表。

至于实际规格、数据表是否比 webench 更正确?
或者、是否可以通过在 webench 上设置适当的条件来重现数据表中的效率与电流关系图?
在这种情况下、请告诉我们应该调整哪些部件。

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi、

    感谢您的查询!

    以下是在室温下输出电压调节至 4V 且电感器值为 1.5uH 时在 EVM 上获得的效率。

    希望这可以解决您的查询!

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourish-San:

    感谢您根据客户条件对 EVM 进行效率评估。
    我知道这是实际的效率特性。

    关于 Webench、  
    是否可以通过在 webench 上设置适当的条件将 Webench 的效率图重现为您的评估结果?
    在这种情况下、请告诉我们应该调整哪些部件。

    此致、

    二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi San、

    是的、这是 EVM 的实际工作台结果。

    我会研究它,并尽快回到你。

    谢谢。此致、

    南迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi San、

    我正在调查此事、并从我的员工那里获得帮助。

    我们会尽快回复您。

    感谢您的耐心。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi San、

    我们发现、对于该特定器件、WEBENCH 的高频结果存在问题。

    我们正在努力解决这一问题。

    谢谢。此致、

    南迪。