请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65262-2尊敬的团队:
我们目前无法找到 TPS65262-2RHBT 降压转换器输出电源时序控制的解决方案。 尽管我们可以借助软启动引脚对降压通道输出执行同样的操作、但我们未能为 LDO 输出执行相同的延迟、但我们要求此 IC 的其中一个 LDO 输出延迟 1ms 或更高。
在此请求您的支持。
我已将设计原理图以及观察结果附在表单的.pdf 文件中。
希望您能尽早与我们分享决议。
如果需要更多详细信息、请告诉我。
此致、
M Karthik