This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262-2:LDO 输出软启动

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577694/tps65262-2-soft-start-for-ldo-output

器件型号:TPS65262-2


尊敬的团队:

我们目前无法找到 TPS65262-2RHBT 降压转换器输出电源时序控制的解决方案。 尽管我们可以借助软启动引脚对降压通道输出执行同样的操作、但我们未能为 LDO 输出执行相同的延迟、但我们要求此 IC 的其中一个 LDO 输出延迟 1ms 或更高。
在此请求您的支持。
我已将设计原理图以及观察结果附在表单的.pdf 文件中。
希望您能尽早与我们分享决议。
如果需要更多详细信息、请告诉我。

此致、
M Karthik

TPS65262 电源 Sequencing.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    我们无法像使用 SS 引脚为降压输出设置的那样设置 LDO 输出的延迟。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    想知道 LDO 的默认软启动时间是多少

    此致、
    M Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    遗憾的是、我们在数据表中没有提到规格、您可以在电路板上测量。

    此致、

    Usha