This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:tps61022 随机损坏

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577405/tps61022-tps61022-damaged-randomly

器件型号:TPS61022


尊敬的 TI 支持团队:

为了获得稳定的 5V 电源、在电路板上施加了 tps61022 并由 PC 的 USB 型 C 供电。 摆线的设计与数据表中的建议相同。 最近、许多电路板在正常工作时突然损坏、但一些电路板仍然正常。 在所有损坏的电路板上、发现引脚 SW 短接至 GND。

这个项目必须在 10 月底大量制作。  

请尽快为我提供支持。 非常感谢。

(1) 这一问题的根本原因是什么?

(2) 为什么 SW 引脚短接至 GND?  

(3) tps61022 中的低侧 MOSFET 的工作机制是什么? 什么会导致低侧 MOSFET 断开?

tps61022.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    是否有客户的布局? 是否有任何测试波形? 发生损坏问题时、我指的是测试条件。 我们可能需要更多信息来确定问题。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurora:

    感谢您的答复。

    布局如下。 器件损坏时没有特殊的测试波形。 我们无法获得导致器件损坏的故障情况。 在他们突然和随机地被损坏之前,他们确实工作正常。 而且、并非所有电路板都已损坏。 请您给我一些建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    目前、布局问题似乎相当大。 我在这里提供了参考布局和需要注意的要点。

    对于客户、仍有必要确定损坏原因、因此最好与他们确认以下几点:

    1.  对损坏的切屑执行 FA

    2. 与客户确认这是否是第一次使用 TPS61022。 如果不是、此应用与上一个应用之间有何区别? 前级和后级是否有任何变化?

    3、 统计失效率

    4. 故障发生时,客户仍需检查具体的工作条件,最好使用波形。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurora:

    感谢您的回复。

    这是新的布局。 您能帮您仔细检查一下吗?

    1.  对损坏的切屑执行 FA

    答:所有芯片都被发现、SW 节点短接至 GND。 但尚未完成切片分析。  

    2. 与客户确认这是否是第一次使用 TPS61022。 如果不是、此应用与上一个应用之间有何区别? 前级和后级是否有任何变化?

    答:是的、这是第一次使用 TPS61022。

    3、 统计失效率

    答:到目前为止、已有 6 件损坏、生产了 90 件。  此故障率如何? 是正常还是异常?

    4. 故障发生时,客户仍需检查具体的工作条件,最好使用波形。

    答:是的、已经对切屑周围的工作条件进行了多次检查、没有发现异常情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    这种故障率很高。 您可以让 FA 执行一些层面分析吗? 您能让客户尝试 重现损坏吗? 最好捕获一些波形以帮助后续分析。 客户需要查看芯片在损坏期间的实际应用条件、例如输入、输出条件等

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurora:

    实际上、我们是客户。 我们尝试了很多方法来重现损坏、但失败了。 所以这个问题直到一个 未解决的谜,因为我们还没有发现问题的根源。 我们 不敢进行大规模采购。 请您告诉我们常见的原因是什么? 重现损坏会有所帮助。 谢谢。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    根据当前信息、需要优化布局。 布局不佳可能会导致 SW 在某些工作条件下出现较大的尖峰。 您可以尝试使用示波器来查看 SW 是否超过绝对最大值 (7V)。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurora:

    感谢您的支持。 我们将尝试检查我们已经讨论过的条件。 一旦我们取得任何进展,我们将为您更新消息。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、将等待您的更新。

    Aurora