This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:自主智能电池 — 如何配置为自主充电

Guru**** 2594890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573931/bq40z50evm-561-autonomous-smart-battery---how-to-configure-to-autonomously-charge

产品型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ25710

工具/软件:

我尝试组装 自主智能电池指南应用手册中详细介绍的系统。 我已经完成了电量计设置、包括校准、ChemID 配置和学习循环。 我现在已经将系统与 BQ25710EVM 充电器放在一起、详见应用手册。 我在 BQ25710EVM 的系统负载接头上使用 6 Ω 电阻负载进行放电。



我仍然无法真正控制何时发生充电和放电。 如何使用 BQStudio 将该系统配置为自动充电?

希望得到任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    根据您的描述、电量监测计工作正常、对吧? 您已经使用测量仪表 EVM (FET_EN=1 和 GAUGE_EN=1) 完成了学习周期、对吗?

    如果是、这更像是一个充电器问题、意味着您需要为  BQ25710 制作不同的主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    正确。 我已经做了一个线程来调查充电器,如果我发现任何问题,将在这里报告.

    谢谢、

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:  
    虎周似乎认为我有一个仪表问题。 您还有其他想法要我试一下吗?
    谢谢、
    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、您能详细阐述一下“何时发生充电和放电、无法真正控制“吗? 也许我们可以先自行测试测量仪表、看看它是否是问题的根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:
    没问题。 为了完成学习周期、我使用连接到 J3/J4 的外部电源提供充电电流。 在 BQStudio 中、我能够在 GAUGE_EN 为高电平时使用 CHG_FET_TOGGLE 命令来控制此情况。 为了放电、我用功率电阻器替换了电源。 我能够使用 DSG_FET_TOGGLE 命令启动和停止放电。 学习周期完成后、我按照 自主智能电池指南应用手册中所述配置了系统、但无法启动任何充电或放电。 NR 和 BCAST 位设置为 1。 如果我可以提供任何其他背景信息、请告诉我。

    谢谢、

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议在执行学习周期时将 CHG 和 DSG 两个 FET 置于同一位置。 两个 FET 共享同一个电流路径。

    现在、如果您尝试手动开启 FET (CHG_FET_TOGGLE 和 DSG_FET_TOGGLE  )、它是正常工作的、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    如果我有一个电源或放电电阻器直接连接到 PACK+/-、则可以使用这些命令来控制充电或放电(取决于连接的负载)。 但是、在使用 BQ25710EVM 的配置中(如应用手册中所述)、我无法启动或停止充电/放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当  FET_EN=1 时会发生什么情况? 。 FET_EN 应该会自动控制两个 FET。 它会根据负载来导通或关断 FET。 启用 DSG 位时、DSG FET 应始终处于开启状态。 仅当电量监测计检测到(负载非常高,需要在 PACK+和 BAT+之间短接完整路径)时、CHG FET 才会导通 或者... 连接了充电器、以便 PACK+上的电压达到为充电器电压配置的阈值

    请尝试使用此命令、并告诉我您的观察结果。