主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ25710
工具/软件:
我尝试组装 自主智能电池指南应用手册中详细介绍的系统。 我已经完成了电量计设置、包括校准、ChemID 配置和学习循环。 我现在已经将系统与 BQ25710EVM 充电器放在一起、详见应用手册。 我在 BQ25710EVM 的系统负载接头上使用 6 Ω 电阻负载进行放电。
我仍然无法真正控制何时发生充电和放电。 如何使用 BQStudio 将该系统配置为自动充电?
希望得到任何帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我尝试组装 自主智能电池指南应用手册中详细介绍的系统。 我已经完成了电量计设置、包括校准、ChemID 配置和学习循环。 我现在已经将系统与 BQ25710EVM 充电器放在一起、详见应用手册。 我在 BQ25710EVM 的系统负载接头上使用 6 Ω 电阻负载进行放电。
我仍然无法真正控制何时发生充电和放电。 如何使用 BQStudio 将该系统配置为自动充电?
希望得到任何帮助!
尊敬的 Miguel:
没问题。 为了完成学习周期、我使用连接到 J3/J4 的外部电源提供充电电流。 在 BQStudio 中、我能够在 GAUGE_EN 为高电平时使用 CHG_FET_TOGGLE 命令来控制此情况。 为了放电、我用功率电阻器替换了电源。 我能够使用 DSG_FET_TOGGLE 命令启动和停止放电。 学习周期完成后、我按照 自主智能电池指南应用手册中所述配置了系统、但无法启动任何充电或放电。 NR 和 BCAST 位设置为 1。 如果我可以提供任何其他背景信息、请告诉我。
谢谢、
Stephen
当 FET_EN=1 时会发生什么情况? 。 FET_EN 应该会自动控制两个 FET。 它会根据负载来导通或关断 FET。 启用 DSG 位时、DSG FET 应始终处于开启状态。 仅当电量监测计检测到(负载非常高,需要在 PACK+和 BAT+之间短接完整路径)时、CHG FET 才会导通 或者... 连接了充电器、以便 PACK+上的电压达到为充电器电压配置的阈值。
请尝试使用此命令、并告诉我您的观察结果。