This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4810-Q1:TPS4810-Q1 双向电流检测

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4800-Q1, TPS4810-Q1, TPS4812-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569707/tps4810-q1-tps4810-q1-bidirectional-current-detection

器件型号:TPS4810-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS4800-Q1TPS4812-Q1

工具/软件:

TPS4800-Q1 和 TPS4810-Q1 之间的主要差异是什么? 此外、是否都支持双向电流检测功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这两种器件都没有电流监测引脚。 TPS4810-Q1 具有双栅极驱动功能、可通过背对背 FET 支持双向电流流动、但保护仅在 一个方向上。 对于电流监测、可以使用 RSNS 电阻器上的 INA 器件。 TPS4812-Q1 具有双向电流监测功能。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 tps4800-Q1 还可以实现背对背共源 MOS 驱动、但只能同时关闭和打开。 此外、对于 tps4800 的 OV、UVLO 和 SCP 保护、它们都通过 FLT 进行通知。 您能否推荐任何特定的方法或解决方案来区分这三个保护源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 UVLO/OV、您必须监控输入电压。 对于 SCP、TMR 电容器将开始充电。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UVLO/OV 保护是锁存器还是自动恢复? 它可以提供与正在进行的保护的时序和要解除保护的时序相关的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    UVLO/OV 保护是自动恢复功能、因此 GATE/FET 应在故障消除后开启。

    您可以在  TPS4800-Q1 数据表的第 5.6 节开关特性中找到时序参数。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电器用于反向目的、如图所示。 在此类情况下、未连接充电器。 连接电池后、Cbst 电容器将为 BST 引脚充电。 它是否会对 BST 引脚造成任何损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    上述配置中是否使用 Batt 为充电器充电、以使电流从右向左流动? 还是相反?  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常充电绝对是从左到右。 我提出的情况只是模拟可能的操作过程:客户的充电器首先连接到电池、但充电器未连接到电网。 将来、我计划把它扩展到双向充电和放电、我也可以针对这种情况提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当 INP 为低电平时、PD 短接至 SRC。 在上图中、反向电流将流经体二极管、从 BATT 流向充电器。  

    如果同一栅极控制两个 FET、那么当栅极导通时、两个 FET 都导通、并且没有阻断因素、因此电流可以沿任何方向流动。 如果您具有背对背 FET、其中每个 FET 均由独立的栅极控制、那么您可以确保电流在另一个方向上被阻断。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 INP 处于高电平时、MOS/PU 应能够驱动 PD。 如果将其用作双向电源、则此配置是否存在问题? 电荷泵是否能够工作? 电流 MOS 配置方向主要是为了确保在电池极性反转时可以保护充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、我修改了上一个答案。 我与团队讨论过、只要 FET 能够处理通过体二极管的电流、这就可以了。  

    谢谢、

    Rishika Patel