请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76972您好、
根据 bq76972 的数据表、最大均衡电流为单节电池 100mA。
100mA 最大均衡电流是指单电芯引脚还是整个工作温度范围内的总均衡电流 (–40°C -–85°C)?
如果是用于单电芯引脚、那么总最大电芯均衡应该是 100mA x 8? 如果是、对于 8 * 100mA 和 BQ76972EVM、BQ76972 顶部表面与 BQ76972 结温之间的温升是多少?
如果是总计、则每个电芯引脚只会获得 12.5mA 电芯均衡电流(假设一次均衡 8 个电芯)?