This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4010-SEP:偏置引脚连接和电流

Guru**** 2594110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579243/tps7h4010-sep-bias-pin-connection-and-current

器件型号:TPS7H4010-SEP


您好、

对于 500kHz 5V 输入和 2.5V 输出 TPS7H4010、是否可以将偏置引脚连接到 5V 输入? 此外、开关期间是否有任何有关 BIAS 引脚电流的信息? 我看到提供了非开关电流、但不提供开关电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    在这种情况下、可以将 BIAS 连接到 VIN、但不会产生任何影响。 仅当偏置连接到低于 VIN 的电压时、偏置才有助于提高效率。 在这种情况下、将 BIAS 连接到 GND 以禁用该功能只是会使器件无论如何都使用 VIN 作为辅助电源。

    我不认为器件开关时存在有关偏置/LDO 电流的信息、因为这取决于确切的器件配置和开关频率。

    谢谢、

    Andy