请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H4010-SEP您好、
对于 500kHz 5V 输入和 2.5V 输出 TPS7H4010、是否可以将偏置引脚连接到 5V 输入? 此外、开关期间是否有任何有关 BIAS 引脚电流的信息? 我看到提供了非开关电流、但不提供开关电流。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
对于 500kHz 5V 输入和 2.5V 输出 TPS7H4010、是否可以将偏置引脚连接到 5V 输入? 此外、开关期间是否有任何有关 BIAS 引脚电流的信息? 我看到提供了非开关电流、但不提供开关电流。
尊敬的 Anthony:
在这种情况下、可以将 BIAS 连接到 VIN、但不会产生任何影响。 仅当偏置连接到低于 VIN 的电压时、偏置才有助于提高效率。 在这种情况下、将 BIAS 连接到 GND 以禁用该功能只是会使器件无论如何都使用 VIN 作为辅助电源。
我不认为器件开关时存在有关偏置/LDO 电流的信息、因为这取决于确切的器件配置和开关频率。
谢谢、
Andy