请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC12040主题中讨论的其他器件:UCC33420、
我认为 通过一个 USB (+5V) 总线电源输出+5.5V 和–5.5V 电压。
由于 UCC33420 是完全隔离式电源、因此是否可以通过以反向配置连接一个 UCC33420 来生成±5V 的电压?
输出是否可能变得不稳定? 负载将是一个需要双电源的运算放大器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.