This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12040:针对两个 UCC12040 创建±5V

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC33420, UCC12040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579428/ucc12040-create-5v-with-two-ucc12040

器件型号:UCC12040
主题中讨论的其他器件:UCC33420

我认为 通过一个 USB (+5V) 总线电源输出+5.5V 和–5.5V 电压。  

由于 UCC33420 是完全隔离式电源、因此是否可以通过以反向配置连接一个 UCC33420 来生成±5V 的电压?  

输出是否可能变得不稳定? 负载将是一个需要双电源的运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahito、

    是的、您 可以将一个 UCC12040 的 GNDS 连接到第二个 UCC12040 的 VISO、并 获得所需的+/–5V 偏置、而不会增加复杂性或复杂性。 这是此器件的预期用例之一、运行良好。

    此致、

    Carter